This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSERSTUDIO

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1468036/codecomposer-codecomposerstudio

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

n`t、每次我开始安装 CCS 时、我都无法选择安装频谱调试探针驱动器、并且在安装后转换为错误、因为
当我n`t 调试我的代码或简单测试与 DSP 的连接时、每次都显示一个错误、告诉我软件无法找到频谱
数字探头驱动程序。 为记录起见、我使用 XDS100v2、以前从未发生过此错误。

WHA`我可以做这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="630974" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1468036/codecomposer-codecomposerstudion`t 各位、每次我去安装 CCS 时、都无法选择安装频谱调试探针驱动器

    该复选框显示为灰色、因为默认情况下始终安装该复选框、并且无法将其禁用。  

    您遇到一种主机连接错误类型。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html (搜索"主机连接错误")

    如果打开 DOS 命令窗口并浏览至  \ccs\ccs_base\common\uscif 并运行"xds100serial"、是否检测到任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 `ll 尝试一下、看看会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机上没有安装任何 XDS100驱动程序? 如果几周前我可以正常运行程序而不出现类似的任何问题、这会如何发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我的计算机上没有安装任何 XDS100驱动程序?

    您的系统上很可能没有检测到 XDS100。 您提到过您以前从未遇到过此问题、因此我想过去同样的 PC 可以与 XDS100配合使用吗? 您在使用什么 XDS100硬件? 是独立 XDS100 USB 探针还是某些 TI 套件/launchpad 的一部分?

    您在设备管理器中看到是否有 XDS100硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的个人电脑中,我真的不知道这个错误是如何修复的,但现在所有的事情都是完美的。 嗯、在我的大学实验室、我只是在设备管理器中修复这个问题、然后使用在我自己的计算机中搜索的另一个驱动程序来更新驱动程序。 此外、我以前更新过窗口、因此这可能是因为窗口、也可能不是。

    我现在知道的唯一一件事是问题得到解决。