This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的 Code Composer Studio 停止连接到 XDS110调试探针、并显示以下错误消息:
(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。
关键是,一切都顺利,直到昨天和突然停止工作。 我使用的是具有 Code Composer 桩模块12.3.0的 Windows 11机器。
到目前为止我所知道的:
-调试探针在不同的机器上可以正常工作(Windows 10、也可以是 CCS 12.3.0)
-我测试了另外2个 XDS110调试探针,他们不再在这个特定的机器上工作
-设备在 Windows 设备管理器中被正确列出。 因此、USB 连接运行正常。 我还尝试了不同的 USB 端口、但没有成功。
-I 未成功卸载并重新安装 CCS
-I 未成功卸载并重新安装了调试探针的设备驱动程序
-我用-e 命令检查了 xdsdfu 工具,没有列出设备(而设备得到完全显示与我的 Windows 10机器上相同的命令)
到目前为止、我的想法已经一去不复返了。 最接近的猜测是某种 Windows 更新、哪些是内部错误的?
非常感谢您的帮助!
此致
TIM
Tim、您好!
您是否使用以下链接中的独立 XDS110调试探针?
https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U
谢谢
Ki
谢谢。
[报价用户 id="634833" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1450817/codecomposer-code-composer-studio-suddenly-stopped-connecting-to-xds110-debug-probe "]-调试探针在不同的机器上可以正常工作(Windows 10、也可以是 CCS 12.3.0)
-我测试了另外2个 XDS110调试探针,他们不再在这个特定的机器上工作
[报价]探测器上运行的探测器和固件必须正常、因为它可以在其他机器上运行。
出于某种原因、系统无法再检测到 XDS110。 您提到过一些东西过去都在工作、但有一天它会停止工作。 您是否记得您当时是否进行过系统更新? 我最近更新了我的一台 Windows 11计算机、但 XDS110似乎仍然正常工作。
您还提到了重新安装 CCS。 您是否尝试过使用更高版本的 CCS? CCS 20是最新的版本、但如果对 IDE 进行全面修改、那将是一个相当大的变化。 CCS 12.8.1将是最新的 CCS 12.x 版本。
谢谢
Ki
尊敬的 Ki:
好消息:调试探针再次工作。
我尝试了 CCS 12.8.1以及 CCS 20.0、但其中没有解决问题。
在查看我的 Windows 更新历史记录后、我注意到12月11日有一个更新(23H2 -内部版本 KB5048685)、这似乎是故障的根本原因。 幸运的是,有一个新的 Windows 更新版本(24H2)这晚,它再次修复了这个问题。 让我们`s 希望,它在未来保持这样的方式。
不过、非常感谢您的帮助。
此致、
TIM
好消息:调试探针再次正常工作。 [报价]太棒了!
在查看我的 Windows 更新历史记录后、我注意到12月11日有一项更新(23H2 -内部版本 KB5048685)、这似乎是故障的根本原因。 幸运的是,有一个新的 Windows 更新版本(24H2)这晚,它再次修复了这个问题[/报价]有意思。 我使用的 Windows 11 PC 有24H2。
[/quote]让我们`s 希望、它将来也能保持这样的状态。是的、希望不再有问题!
然而、非常感谢您的帮助。感谢您提供和更新以及有关您的环境的详细信息。 非常感谢!
Ki
[/quote][/quote]
"Texas Instruments Debug Probes"下的条目看起来没有问题。 但似乎未检测到 XDS110的端口。
您提到"xdsdfu -e"未返回检测到的探测器。 这是奇怪的。 通常、如果"xdsdfu -e"未返回任何内容、则设备管理器中不会显示与 XDS110相关的条目。
如果您在这里抓住了吸管、但重新安装了设备驱动程序之后、您是否重新启动了 PC?
尊敬的 Ki:
是的、我在安装驱动程序后进行了完全重新启动(而不仅仅是正常的关机/重新启动过程和一天结束时)。 这 通常是我做的第一件事,当事情不按预期的行为。
关于设备管理器:XDS110的端口显示在我的屏幕截图的顶部( 在德语操作系统中"Ports"等于"2 π Anschlüsse ")。 因此、在我看来、这些条目与您图片中显示的条目是相同的。
作为最后的手段,我可以尝试做一个完整的 Windows 操作系统重建,但我会高兴地避免这种行动,如果有一个不同的解决方案来解决问题。
感谢您的帮助!
此致、
TIM
用于 XDS110的端口显示在我的屏幕截图顶部( 在德语操作系统中"端口"等于" Anschlüsse ")。
啊、我不知何故完全错过了这一点。 抱歉。
您的设备管理器条目看起来完全正常。 我很困惑为什么 CCS 和 xdsdfu 没有检测到任何 XDS110。
作为最后的手段、我可以尝试完整地重建 Windows 操作系统、但我很乐意避免此操作
是的、我希望你不需要采取如此严厉的行动。
我将与工程部门核实、看看他们是否能想到任何东西。
我将与工程人员核实他们是否能想到任何内容
尊敬的 Ki:
是否有任何有关该主题的更新? 如果您需要我这边的更多信息、请告诉我。
此致、
TIM
很抱歉耽误你的时间。 我们确实感到困惑的是、器件管理器可以正常显示器件、但 CCS 没有正常显示。
是否可以在重新生成失败启动的同时生成调试服务器日志?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html
然后压缩日志并附加到该主题。
尊敬的 Ki:
昨天、我尝试生成调试日志、完全困惑、当时我看到 调试探针再次完全正常工作。 当我上周查看时、该错误仍然存在。 它现在真的变得有点吓人了。
不过、如果/一旦调试探针再次停止工作、我将尝试获取请求的调试服务器日志。 但让我们希望最好的,这是最后一次,这个问题发生。
非常感谢您的支持!
此致、
TIM
我很高兴它再次工作、但不可靠性是令人担忧的问题。 我想知道探头是否有缺陷。 是的、下次请提供 DS 日志、如果继续、可能值得考虑更换。