This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:以编程方式清除"GEL 输出"窗口

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1467245/codecomposer-programmatically-clearing-gel-output-window

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

CCS 20.0.1

CCS 中是否有用于清除"GEL Output"视图的 GEL 函数方法? 或者从 GEL 或其他任何其他方法执行此操作?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GEL 主要与调试器连接、而不是与 IDE 本身连接。 因此、用于 IDE 特定操作的 GEL 命令很少。  GEL_RefreshWindows()是一个例外、但它是一个罕见的。 我认为不是任何清除 GEL 输出视图的调用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    使用 GEL_TextOut 发送特殊字符以清除控制台的选项如何? 这可行吗?  

    • 尤金  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持此功能。 用于清除控制台的新 API 将更可行。 将添加几个额外的挂钩来使其正常工作。