This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误#10099-D:程序无法装入可用内存

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471287/error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

大家好、在使用 Code Composer Studio (CCS) v12.8.1的不同系统上尝试运行相同的示例代码时、遇到问题。 错误描述如下。 有人能帮我解决这个问题吗?

 
"../28p65x_freertos_flash_lnk_cpu1.cmd"、第69行:错误#10099-D:程序将不适合可用存储器、或该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为该段生成 trampoline。 针对段".bss"大小0x25d2第0页运行对齐/分块放置失败。 可用存储器范围:
RAMLS5大小:0x800未使用:0x800最大空洞:0x800
错误#10010:链接过程中遇到错误;未构建"wifi_portation.out"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .bss 输出段是此大小...

    章节".bss"大小0x25d2

    ...和内存范围为它是这个大小...

    Unknown 说:
    RAMLS5大小:0x800

    .bss 输出段过大。  影响。  查看链接器映射文件。  它与工程同名、但具有文件扩展名 .map .  它通常位于以工程构建配置文件命名的目录中 调试 或者 提供 .  您将看到进入输出段的输入段 .bss .  我怀疑这将向您显示出什么错了。  如果没有、请将映射文件放入 zip 文件、并 其附加到下一篇文章中。

    谢谢。此致、

    -George.