This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 AWR1843AOPEVM 上调试 MRR 应用程序时出现问题

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471846/codecomposer-issue-with-debugging-mrr-application-on-awr1843aopevm

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPAWR1843AOPEVMUNIFLASH

工具与软件:

您好、TI 团队:

我在尝试对进行调试 MRR 应用程序 在上 AWR1843AOP 消息流 Code Composer Studio (CCS) 、请按照位于以下位置的文档中概述的步骤进行操作:"
"/ti/radar_toolbox_2_20_00_05/docs/software_guides/using_ccs_debug.html"

遵循的步骤 I:

1.将 AWR1843AOP 设置为刷写模式、并成功刷写 xwr18xx_ccsdebug.bin 文件。

2.刷写后将 AWR1843AOP 更改为功能模式。

3.在 CCS 中创建 ccxml 配置文件、并选择适当的调试选项。

 

4.已运行"Test Connection"(测试连接)、但遇到以下错误:

DEBUGSSM_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。


它的格式

以下是我使用的设置:
CCS 版本:12.8
SDK 版本:3.6
雷达模块:AWR1843AOPEVM
UniFlash 版本:8.8

我已安装  XDS110封装。
当我通过 USB 连接 AWR1843AOP 时、  两个 COM 端口 出现在设备管理器中。

 您能帮我解决这个 XDS110连接问题吗?


 是否需要执行任何额外的步骤来建立成功的调试会话?