This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何更改系统工程的构建顺序

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471354/codecomposer-how-to-change-the-build-order-of-a-system-project

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

我目前正在处理一个系统项目、其中包含5个核心项目。 该项目用于 AM263P4器件。 其中3个核心工程用于 R5内核、2个核心工程用于 PRU。 目前、其中一个 R5内核工程使用 PRU 工程的编译输出。  编译系统项目时、全部3个 R5项目都在 PRU 项目之前编译。 这意味着对 PRU 工程的任何更改都不会包含在 R5的编译中(因为它已经编译)。  

如何更改编译顺序以便在 R5工程之前编译 PRU 工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这些依赖关系是按照 makefile 或系统工程中定义的顺序构建的  

    您是否尝试过更改依赖顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过编辑 system.xml 文件的原始文本来改变建立顺序。 系统工程将按照子工程在 system.xml 文件中列出的顺序编译子工程。