This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:自动更新时出错

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459960/codecomposer-error-with-auto-update

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

CCS 20让我更新、所以我说是的。

下载完所有内容后、我得到了这样的信息:

很好、这是有道理的。 但在我点击"继续"后:

单击 OK (确定)关闭程序。 当我重新运行它时、它会再次询问我是否要更新、我说是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    该错误看起来类似于 先前报告的问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457130/codecomposer-ccs-theia-update-consistently-fails

    这个用于从 CCS Theia 1.5更新到 CCS 20。 您是否尝试从 CCS 20.0.0更新到 CCS 20.0.1?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完全安装了 CCS 20.0.0? 还是来自 CCS Theia 1.x 的增量更新的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并安装了软件。 我有旧版 CCS 和 Theia、但没有通过它们进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12157

    我和一些同事谈过同样的问题。 他们觉得这可能是权限问题。 以管理员身份运行 CCS 并检查更新成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 导航至 CCS 20可执行文件、右键点击并以管理员身份运行。 它毫无意外地进行了升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 我们希望在下一个版本中对此进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 正在尝试从20.0.1.4升级到20.0.2.5。 实际上、我必须为此运行 Theia 作为管理员。 更新可以下载。 但是、Theia 关闭并开始安装更新后、会在中途出现"无法复制文件"错误并终止。 根据公司政策、我正在使用的管理员帐户与我的正常用户帐户不同。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有关于这个问题的最新情况。 在某些环境中、UAC 需要用户输入才能继续执行更新可执行文件。 遗憾的是、当 CCS 更新管理器调用时、此提示隐藏。 我们正在进行修复。  

    同时、遇到更新问题的任何用户只需进行完全安装即可。 很抱歉给您带来不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以 admin 身份运行 CCS、并且成功地进行了更新。