Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好!
目标是创建一个 CCS 项目、在该项目中我可以为不同的电路板构建应用、例如实际的电路板以及 LaunchPad、以方便调试。 应使用不同的构建配置进行选择、例如 BUILD_Launchpad 或 BUILD_Actual_Board。
下面是我在 CCS 12.8.1.00005中为 CC1310-LAUNCHXL 创建的一个示例工程:
e2e.ti.com/.../ccs_5F00_build_5F00_test.zip
目录树如下所示:
├───应用程序
│ ├───启动
│ ├───设置
│ ├───BUILD_ONE
│ │ └───lib
│ │ └───一个
│ ├───BUILD_TWO
│ │ └───lib
│ │ └───两个
│ └───targetConfigs
└───lib
├───一个
└───两个
我创建了2个构建配置:BUILD_ONE 和 BUILD_2。 然后、我使用 CCS 工程的相对路径链接了 lib 文件夹:
properties for ccs_build_test > Paths and Symbols > Source Location > Link Folder ...> Link to folder in the file system:

现在列出了文件夹"lib/one"和文件夹"lib/two"、我必须从构建中排除"two":

只要我有一个初始编译配置、设置链接文件夹和排除文件夹的整个过程就可以正常运行。 设置 BUILD_ONE 后、我可以创建一个新的 BUILD_TWO、作为 BUILD_ONE 的副本、也可以进行设置。
但是! 一旦我尝试回溯我的步骤或更改链接的文件夹、CCS/Eclipse 就会为我提供重新运行过程、并提供已经存在的链接资源("lib")。 如果我删除链接资源("lib")、则还会为其他构建配置删除链接资源、并返回到步骤1。
简而言之:对于 CCS 工程、使用不同源路径创建和维护多个编译的建议方式是什么? 要清除 BUILD_ONE、必须使用../lib/one、BUILD_TWO 必须使用../lib/two
提前感谢、
Pieter