This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20+ Theia -静态库(MSP430)

Guru**** 2888790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474701/codecomposer-ccs-20-theia---static-library-msp430

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

如何在 CCS 20中为 MSP430创建静态库项目?

如果不可能、如何手动编译静态库、调用 cl430?

相关问题:什么是可重定位对象? 使用此选项时、链接"可重定位"对象时会有多个符号重定义。

相关问题2:如何在工作区中编译不同的库? 同一工作区的文件夹(项目)中的每个 lib 都连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    ]如果不可行、如何手动编译静态库、调用 cl430?

    如果要引用现有静态库工程、仍然可以将这些工程导入 CCS 20并进行构建。

    [quote userid="363860" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474701/codecomposer-ccs-20-theia---static-library-msp430相关问题:什么是可重定位对象? 使用此选项时、链接"可重定位"对象时有多个符号重定义。[/QUOT]

    请为此问题创建其他主题。

    [quote userid="363860" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474701/codecomposer-ccs-20-theia---static-library-msp430有关问题2:如何在工作区中编译数据库? 然后将同一工作区的文件夹(项目)中的每个 lib 链接在一起?[/QUOT]

    您是否在工作区中有多个库工程、并且希望将这些工程与使用这些库的主工程一同构建? 如果是这样、可以将工程依赖项与主工程依赖这些库工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-management.html#project-dependencies

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样适用于静态库项目

    因此、这是不可能的。 是否有添加此功能的计划? 在"新建项目"向导中找不到任何示例

    您仍可将这些文件导入 CCS 20并进行编译

    好的、这是有效的。。 但并不理想。

    如何手动编译静态库、调用 cl430

    回答我自己的问题:通过调用"ar430"

    项目相关性、主项目依赖于这些库项目

    谢谢、这很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、这是不可能的、那么.. 是否有添加此功能的计划?

    是的、我们计划在未来版本中增加从头开始创建项目(包括库项目)的功能。