This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Code Composer Studio Theia 1.5.1.3中、我可以为 Z1和 Z2设置 CSMPSWD

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474668/in-code-composer-studio-theia-1-5-1-3-where-can-i-set-the-csmpswd-for-z1-and-z2

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

在 Code Composer Studio Theia 1.5.1.3中、我可以为 Z1和 Z2设置 CSMPSWD。  在 Code Composer Studio 12.6.0.000008中、该文件位于 Debug->Flash Settings->CSMPSWD 下。   Code Composer Studio Theia 1.5.1.3是否有一些等效的设置或任何已知方法实现 Theia 的设置。  这用于 JTAG 调试、因此必须使用  CSMPSWD 解锁闪存。