This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSER

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475645/codecomposer-codecomposer

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我不熟悉新版本的 CCS (版本20.0.2 (20.0.2.333))。  在较早版本的 CCS (我不记得是 v5或 v8版本 )中、当 我用/*启动多行注释 、然后按回车键启动新行时、IDE 将自动在下一行插入*、*前有一个缩进空格、*后有几个空格、以便 将文本与前一行对齐:

/****
 *第 1行
 *第 2行
 * 第3行...
****** /

我在 CCS v20中缺少该功能。  点击/*注释行上的回车键后、新行显示如下:

/****
 *第 1行
第2行
第3行...
****** /

这些行仍被视为注释、不会影响代码的编译。  我只需要编辑和维护大量的旧 文件  ,所有他们的评论都以这种方式完成,我被要求保持相同的 做法,任何新的评论。  插入额外的*并将文本与每一行的空格对齐是令人厌烦的。  我能否 配置 CCS v20以插入额外的*空格和对齐空格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="485947" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475645/codecomposer-codecomposer 点击/*注释行上的回车键后、新行如下所示:

    /****
     *第 1行
    第2行
    第3行...

    我实际上会看到不同的东西。 当我键入"/*"时、它会自动附加结束"*/"。 这是否与您所看到的相反?

    在任何情况下、都无法完全模仿您在 CCS Eclipse 中看到的内容。 Theia 市场可能有一个合适的扩展、可以添加类似的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漏掉了提及、是的、我确实在*/+返回后自动关闭*/。  仅在 /***/之间、我不会得到额外的*和附加空格。  我不得不接受这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得探索 Theia 市场,看看是否有一个扩展可以帮助这一点。