This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:与云代理通信时出错

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1476073/lp-mspm0g3507-error-communicating-with-cloud-agent

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:CCStudioMSPM0G3507

工具与软件:

大家好、

我刚刚尝试在 Windows 10和 Linux 上安装独立 CCS。  在这两种安装中、当我尝试浏览"out_of_box"演示时、最终会出现一个窗口、通过"Error communications with cloud agent (与云代理通信时出错)"中断我。

我看到:"[违规] IDE::resolveProxy 花费了超过30000ms"或"agentPort 没有为 TICloudAgent 做好准备"

那么,首先,我该如何解决"与云代理通信时出错",这样我才能真正完成我的工作?

第二、我为什么还要在网络或云端进行通信? 这是不可接受的,因为避免"云"是我安装独立版本的全部原因。  我可以看到,如果我停用我的网络连接,整个 CCS 系统似乎完全瘫痪——我甚至不能"创建一个新项目"。  以可下载形式提供的项目和支持文件是否足以供离线使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我应该包含以下版本:

    ```μ A

    详细信息
    版本:20.0.2.5__1.6.2

    默认与代码 API:1.92.2

    与代码兼容性进行比较

    扩展名列表
    @CCS/CCStudio 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.0.2
    @CCS/CCStudio-Getting Started 20.0.2
    @CCS/CCStudio-guicomposer 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.0.2
    @CCS/CCStudio-support 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-TRACE-VIEWER 20.0.2
    @CCS/CCSTUDIO-UPDATE 20.0.2
    @theia/批量编辑1.53.2.
    @theia/Callarchiture 1.53.2.
    @Teia/协作1.53.2.
    @theia/控制台1.53.2.
    @theia/核心1.53.2.
    @theia/debug 1.53.2
    @theia/dev-container 1.53.2.
    @theia/editor 1.53.2.
    @theia/editor-preview 1.53.2.
    @theia/电子1.53.2.
    @Ω 端子/外部端子1.53.2
    @theia/file-search 1.53.2.
    @theia/filesystem 1.53.2.
    @theia/键映射1.53.2.
    @方向/标记1.53.2.
    @theia/messages 1.53.2.
    @theia/指标1.53.2.
    @theia/mini-browser 1.53.2.
    @theia/摩纳哥1.53.2.
    @theia/navigator 1.53.2.
    @Teia/笔记本1.53.2.
    @theia/大纲视图1.53.2.
    @theia/输出1.53.2
    @theia/plugin-dev 1.53.2.
    @theia/插件外部1.53.2.
    @theia/插件外部无头1.53.2.
    @thia/plugin-ext-vscode 1.53.2.
    @theia/preferences 1.53.2.
    @theia/preview 1.53.2.
    @theia/过程1.53.2.
    @theia/property-view 1.53.2.
    @theia/远程1.53.2.
    @theia/SCM 1.53.2.
    @theia/scm-Extra 1.53.2.
    @在工作区内搜索1.53.2
    @theia/次窗1.53.2.
    @theia/task 1.53.2
    @Ω 端子/端子1.53.2
    @theia/测试1.53.2
    @theia/timeline 1.53.2.
    @theia/toolbar 1.53.2.
    @theia/类型层次1.53.2.
    @theia/用户存储1.53.2.
    @Ω theia/可变旋转变压器1.53.2
    @theia/VSX-REGISTRY 1.53.2.
    @theia/workspace 1.53.2.

    ```μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    打开"开箱即用"脱机例程的自述文件文档时、您会发现需要网络支持才能打开联机 GUI。 因此、您需要连接到互联网才能完成"开箱即用"演示测试。
    CCS 中的在线 Resource Explorer 为用户提供了定期更新的例程和文档、当用户连接到互联网时、可以方便地导入和使用这些资源。
    如果在离线模式下使用 CCS、强烈建议您通过 SDK 导入工程、而不是使用 CCS Theia 创建新工程、 M0 SDK 下载链接如下 https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 所示
    您可以在 SDK 的目录中找到与 G3507相关的所有示例代码。 可将其导入 CCS 进行测试、也可查找"empty"项目以进行导入并启动您自己的设计。
    在 SDK 中、"your_sdk_folder/examples/nortos/LP_MSPM0G3507/driverlib"文件夹和"your_sdk_folder/examples/nortos/custom_Board"文件夹中都有一个"empty"示例。
    您还可以在"docs"文件夹中找到"MSPM0_SDK_SDK.html"、其中提供了有关 Documentation_Overview 的更详细信息。  

    您可参考 CCS_CCS User_Guide 第6章来获得与如何导入项目相关的更多信息。  

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我不浏览项目、当我尝试使用软件包管理器安装诸如 ARM GCC 编译器等内容供以后使用时、仍然会遇到这些重置。

    其他指针(尤其是指向 SDK 的指针)是正确的。  我目前已编译 GPIO_toggle_output 并等待刷写。  我将发布与此相关的另一个问题。

    谢谢。