This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:指示 SysConfig 使用特定 SDK 安装

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1479901/codecomposer-directing-sysconfig-to-use-specific-sdk-installation

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我在此处提出了一个问题 :SysConfig 在为 MSPM03519启用时钟树时崩溃-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛 、但未得到答案。 让我在这个 CCS 论坛上提问。

我理解 SysConfig 需要来自 SDK 的某些元数据、因此在一个工作站上很可能有多个 SDK 版本。  

我使用独立的 SysConfig 版本并保存了.sysconfig 文件。  

在使用提供的 sysconfig_gui.bat 文件打开.sysconfig 文件时、如何让独立 SysConfig 使用特定 SDK 文件夹?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:  

    您可以使用-s 选项来指向特定 SDK .metadata/product.json 文件(在某些 SDK 中、也可能是 sdk.json)。例如  

    sysconfig_gui.bat -s "C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\.metadata\product.json"

    此外、如果您运行"sysconfig_cli.bat -h"、您将获得一个包含可传递的参数的帮助页面。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    sysconfig_cli.bat --帮助。

    我希望 sysconfig_gui.bat 也能这样做、但事实并非如此。

    谢谢!

    尤金