This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS V20.0.2出现问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1480156/codecomposer-a-problem-with-ccs-v20-0-2

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

尊敬的各位同事

我在最新版本(V20.0.2)的 CCS Studio 中找不到以下选项卡、

因此我不能涉及或更正 C2000Ware 和 SysConfig 的路径。

谢谢!

BR

jjl3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCSv20中、可以在依赖项下指定产品:


    此致、

    John