This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法在 Windows 11上安装用于 MSP430FR2355的 CCS

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1480524/codecomposer-unable-to-install-ccs-for-msp430fr2355-on-windows-11

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

工具与软件:

尝试安装 CCS、让 MSP430FR2355用于学校作业、但我不断收到以下错误消息:

"ccs_error:无法安装可执行文件重新键入

C:\ti\ccs1120\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_setup64_

11.1.0.exe:运行时出错

C:\ti\ccs1120\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_setup64_

11.1.0.exe --prefix "C:\ti\ccs1120/ccs"--eclipseprefix

"C:/ti/ccs 1120/ccs/eclipse"-- mode unattended -installer-log

"C:\ti\ccs1120/ccs/install_logs/20250227143448*--ccs true:

儿童死亡:未知的信号。

您想重试吗?"


有人能帮我解决这个问题吗? 我需要使用 CCS 进行学校作业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记指定、但版本为 11.2.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是基于 CCS Eclipse 的版本中存在的一个已知问题。 始终未找到根本原因。 我们认为、基于 CCS Theia 的版本(例如 CCS 20)不存在该问题(尽管尚未100%确认)。 您是否愿意试用 CCS 20? 请注意、基于 CCS Eclipse 的版本不再受支持、因此我们建议所有用户尽可能迁移到 CCS 20。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能这样做。 类需要使用 Eclipse 系统。 是否有使其正常工作的某种权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 请与我一起发起一个私人 E2E 对话、讨论解决方法。

    您还是否仍愿意尝试安装 CCS 20? 我们很好奇 CCS 20是否存在相同的问题。