This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对 Linux 上 VS 代码的 TI 嵌入式调试

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1480966/codecomposer-ti-embedded-debug-for-vs-code-on-linux

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!  

我正在尝试下载用于 VS Code 扩展的 TI Embedded Debug、但未能成功下载。 我正在使用 Linux、我 从另一个线程中读取的内容似乎还不支持 ts? 在这种情况下、何时可以放宽对 Linux 的支持?  

此外、出错时还会显示一些更好的错误消息、这一点非常好。 下载扩展时、显示的唯一错误消息是"Download of GNU Debugger failed"和"[error][arm-none-eabi-gdb] :checksum validation failed"

感谢你们提供的任何信息
Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用、我 从另一个线程中读取的内容似乎还不支持 ts? 在这种情况下、何时可以放宽对 Linux 的支持?  [报价]

    应支持 Linux。 我们正在调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    很抱歉听到您在开始使用扩展时遇到一些问题。 您下载的 GDB 上似乎存在校验和不匹配问题。 我意识到这是我们最终的疏忽、因为我们最近更改了扩展的一个依赖项、而没有更新扩展中相应的预期校验和。

    是否可以再次尝试依赖项安装? 感谢您的耐心。

    此致、
    垂直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这现在起作用了,谢谢!