This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在定制板上调整/编译 LaunchPad 示例

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1483714/launchxl-cc26x2r1-adapting-building-a-launchpad-example-to-a-custom-board

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

如何为 Launchpad 获取示例项目并将其转换为我的板? 我认为从一个新的 CCS 项目开始、选择芯片、然后复制代码的相关部分并对我的电路板布局进行更改即可。 但是、当我用 main.c 创建一个空工程并尝试编译时、会收到错误信息:

说明   资源   路径   位置   类型

错误(5项)
#10010链接过程中遇到错误;"scratch_CC2652R1F.out"未编译 scratch_CC2652R1F               C/C++问题
#10234-D 未解析的符号仍处于   SCRATCH_CC2652R1F            C/C++问题
gmake:***[All] Error 2   Scratch_CC2652R1F            C/C++问题
gmake[1]:***[scratch_CC2652R1F.out]错误1 scratch_CC2652R1F               C/C++问题
未解析的符号 ResetISR   scratch_CC2652R1F            C/C++问题

警告(1项)
#10062-D 入口点符号"ResetISR"未定义的   SCRATCH_CC2652R1F            C/C++问题

是否有更好的方法将 LaunchPad 示例调整/编译到定制电路板上?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我建议先从 SDK 示例开始、然后对其进行修改以实现您的应用。
    示例可以处理许多背景/幕后工作。

    谢谢!
    Toby