This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:过冲问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484435/adc12dj3200qml-sp-overshoot-question

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

您好!

我将使用 ADC12DJ3200QML-SP 来实现信号完整性。

在我在 Pin G13的仿真过程中、低侧有一些过冲 违反了   -0.5V 的绝对最小额定值--下面的波形显示了846.6ps 的过冲。 这是否令人担忧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是令人关注的问题。 如果您在任何给定时间段内违反了绝对最大值建议、我们不保证为器件提供服务。

    此致、

    Rob