This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541:ADC3541 DDR 模式

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3541, ADC3541EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483482/adc3541-adc3541-ddr-mode

器件型号:ADC3541

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户发现 ADC3541 DDR 模式无法正常工作。 您能帮助解决这个问题吗?

下面是他们的代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    请向我们发送客户用于配置 ADC 的寄存器写入列表。

    此外、客户是否正在使用 ADC3541EVM 以及使用什么 TSW 数据采集板?

    还是他们自己的设计? 请提供建议。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    这是客户自己的设计。 下面是所有寄存器写入的列表:

    对于配置示例、是否所有寄存器都需要配置? 或者、如果我们有 DDR 配置代码示例? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    使用 EVM 和 GUI、我能够生成 DDR 旁路模式的配置。 用户需要按照相同的顺序对所有这些寄存器进行编程。 以下是我使用随附的配置进行确认的捕获:

     e2e.ti.com/.../ADC3541_5F00_DDR_5F00_config.txt

    此致!

    Luke Allen