This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:采用 QFN 封装且具有负 VSS 的散热焊盘连接。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484843/ads124s08-thermal-pad-connection-in-qfn-package-with-negative-vss

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

你(们)好

我的配置:

AVDD、IOVDD、DVDD 3.3V

AVSS、AVSS-SW -1.2V

Vref -外部3V

Aincom - GND

REFP0—外部 Vref

REFN0 - GND

RECFOM - GND

我关心的是如何正确连接散热焊盘。 数据表显示"连接到 VSS "、但它不是此配置中的最佳选择。

您能解释一下我应该如何在此配置中连接 PAD 吗? VSS 或 GND?

我想以 GND 为基准测量-1.2至+3V 的模拟信号。 此配置是否正确?

此致

M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin Mazur:

    散热焊盘应连接到最低电位、即双极电源情况下的 AVSS。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 

    这听起来很合理。

    您能告诉我这些信息的来源吗? 我想更深入地理解这一点:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin Mazur:

    这是我们在器件开发过程中设计团队定义的、因此、这就是此信息的来源。 对于所有设备而言、这并不是一项硬性规定

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比您高。

    这说明了所有内容。  

    Marcin。