This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:有关用于 BCM 测量的 AFE4300的问题

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482777/afe4300evm-pdk-questions-regarding-afe4300-for-bcm-measurement

器件型号:AFE4300EVM-PDK
Thread:AFE4300中讨论的其他器件

工具与软件:

你好!

我希望你做得好。

我有关于 AFE4300的一些问题、我仅用于 BCM 测量。 我目前正在为 EIT 的 BCM 测量设计 PCB、已注意到 AFE4300数据表和 EVM 开发套件设计文件之间的差异。 您能帮助澄清一下这些差异吗?

此外、我需要帮助了解 BCM 的校准电阻器。

我遇到了一篇 开源学术文章 、其中讨论了如何将 AFE4300用于 EIT。 作者利用了 BCM 的所有 VSENSE 和 IOUT 通道、但在 EIT 测量周期中也使用了某些与校准相关的引脚/寄存器。 我的印象是、校准寄存器仅用于校准、而不是一般的 BCM 应用。 您能解释一下吗? 具体来说、我指的是 ISW_MUX 寄存器(位[9:8]和[1:0])和 VSENSE_MUX (位[9:8]和[1:0])。

此外、使用输出 BCM 测量之间的区别是什么 OUTP_FILT/OUTM_FILT OUTP_Q_FILT/OUTM_Q_FILT ? 这些选项由控制 PERIPHERAL_SEL[4:0] ADC_CONTROL_REGISTER2 . 我假设选择取决于 BCM 测量方法—您能否确认?

最后、为什么 AFE4300套件包含用于 VSENSE 的额外放大器电路?
我还有关于 AFE4300套件 IOUT 引脚电路的问题

感谢您的时间和帮助。

此致

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:  

    感谢您发送编修。 由于 AFE4300的完整数据表未公开提供。 我将使该主题脱机、并通过电子邮件向您发送继续支持的电子邮件。

    此致、KD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn 您好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn 您好、您有什么反馈意见吗?
    我找到了一些问题的答案、但是对芯片还有疑问。 尤其是关于校准和测试阻抗。
    我想知道为什么在 BCM 接收通道的 AFE4300 EVM 套件原理图中使用外部放大器电路。 如何选择测试阻抗和校准负载?  
    我将使用 FWR 模式的 EIT (电阻抗断层扫描)芯片、差动输入和输出将在16个通道之间多路复用。 相当多的 PCB 布线。
    此致