This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K 值不改变 ADS52J90和 TI-JESDC 链路中的 LMFC 周期

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477960/k-value-not-changing-lmfc-period-in-ads52j90-and-ti-jesdc-link

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

您好!

我已 根据上一主题、在 TI_JESDC IP 中将 RX K 值设置为4。   

(+) TI-JESD204-IP:对于4通道模式、ADS52J90 K value =3不起作用 JESD IP -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

在连接 ADC 并锁定 JESD 的情况下、LMFC 每三个时钟产生一次脉冲、但根据上面的设定值4、我们预计 LMFC 每4rth 时钟周期产生一次脉冲。

这可能是由于 ADS52J90中的默认设置(每个多帧的帧数 K =3)造成的。

我们尝试 分别使用寄存器0x49和0x53中的"强制 K value"和"K value"来更改 K 值、但仍然每三个周期接收一次 LMFC 脉冲。

我们以32通道模式、4通道模式运行 ADC、因此对 K 值使用偶数对于区分偶数和奇数 ADC 样本非常重要。  

如果我在这里遗漏了任何内容、敬请告知。

另请注意、rx_sysref_rec对 齐计数达到最大值"f"、可能会进一步增加、因为我可以在 rx_sysref 中看到这两者之间的延伸

谢谢!

Trushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trushal:

    敬请告知 Rx 系统时钟的通道速率和频率。 sysref 重新对齐计数器会递增、因为 sysref 周期需要是多帧周期的整数倍。

    此致、
    阿米特