This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:产品说明书中与最大输入电压有关的误差

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485445/ads7924-error-in-datasheet-concerning-max-input-voltage

器件型号:ADS7924

工具与软件:

ADS7924 SBAS482C 的参考数据表–2010年1月–2017年9月修订

第6.1节-绝对最大额定值

所述模拟输入电压为:

最小值(AGND-0.3) V

最大值为0.3V

请确认这是一个误差:Max 更有意义为(AVDD+0.3) V

请确认它对于 MUX 输入引脚和 ADC 输入引脚是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很好的收获!  感谢您在 ADS7924数据表中指出这一拼写错误。  您是正确的、CHx 和 ADCIN 的 MAX 应为 AVDD + 0.3。  我们将 在下一次数据表修订时进行更改。