This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90+TSW14J57

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1481447/ads52j90evm-ads52j90-tsw14j57

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

您好、先生、

如下所示、我们要使用 ADS52J90+TSW14J57来测试我们的客户 TX 模块、

我们将在 J1~J32处将输入发生器更改为 TX 模块、

而且、我们将使用 HMC-DAQ+HSCDpro 来测量每个元素的频域、

但我们还有一些问题

1.根据图示拓扑图、我们发现 HMC-DAQ+HSCDpro 是用来捕获 TX 模块的数据、但是它的工作原理是什么、有没有演示视频可以观看?

2.拓扑中有一个时钟发生器,您是否会向我们推荐该仪器?,例如:机器模型?

同一台计算机能否连接到2组 EVM BDS? 因为我们要同时通过2组 EVM 板测试64通道。

请回复我们,谢谢

此致

石头

1.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已经有 TSW14J57? 在 EVM 用户指南中、我看到您需要使用 TSW1400 (LVDS 采集)或 TSW14J56 (JESD 捕捉)。

    EVM 用户指南将回答您大部分的问题。 您可以通过 ultrasound_rx-support@list.ti.com 联系我们  以获得进一步的支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    您是否已经有 TSW14J57?

    =>我们还没有购买它

    在 EVM 用户指南中、我看到您需要使用 TSW1400 (LVDS 采集)或 TSW14J56 (JESD 捕捉)。

    EVM 用户指南将回答您大部分的问题。

    =>我们将再次检查它

    您可以通过 ultrasound_rx-support@list.ti.com 联系我们  以获得进一步的支持吗?

    =>如果我们有其他问题、我们将发送到链接