This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:什么是 ADC322x 的基准电压

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485879/adc3221-what-is-reference-voltage-of-adc322x

器件型号:ADC3221

工具与软件:

尊敬的 PL AE

一件事需要咨询。 ADC322x 的基准电压是多少? 我在 ADC322x 的数据表中找不到与基准电压相关的信息。 我觉得是1V。 我是对吗? 谢谢。

此致、

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    使用 VCM 作为基准、它为0.95V。

    谢谢!

    Rob