This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:AUTO_SEQ_CH_SEL 和 SPI 12时钟问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486312/tla2518-auto_seq_ch_sel-and-spi-12-clocks-issue

器件型号:TLA2518

工具与软件:

你(们)好

客户对 AUTO_SEQ_CH_SEL 和 SPI 时钟存在一些问题。

AUTO_SEQ_CH_SEL

我们在自动序列模式下对该寄存器的理解如何? 该寄存器中的8位是否对应每个通道? 例如、位1为高电平表示已选择该通道。

SPI 时钟

在自动序列模式下、需要发送12个时钟当 CS 为低电平时、发送12个时钟是异常的、如果主机向 TLA2518发送16个时钟、那么从 TLA2518返回到主机的数据是多少?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    1.完全正确。 如果位7为高电平、则启用通道7;如果位6为高电平、则启用通道6、依此类推。 因此、总共8个可选通道有8位。

    2.如果控制器一次只能发送16位、则可以。 数据将位于输出数据的前12位上。 如果您愿意、您也可以 选择附加4位通道 ID 位。  

    此致、
    Joel