This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:10MSps 下的电流消耗超出数据表

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485703/ads9218-current-draw-at-10msps-exceeds-datasheet

器件型号:ADS9218

工具与软件:

您好!

我们在新设计上实现了 ADS9218、并且器件正常工作。不同之处在于以10MSps 的采样率进行采样时、每个器件消耗的电流为56mA、而不是数据表中的40mA 最大额定值。 此勘误表是否包含在数据表中? 在确定这些电流额定值时、电路是如何实现的?

谢谢!

Tighe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tighe、  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!  

    只是为了澄清一下、这仅适用于 AVDD 电源、对吧?  

    用于电气特性表中数据的配置通常在表顶部共享:

    您能否分享原理图以及40mA 测量>ADS9218电源电流时 ADS9218采用的配置?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、见数据表第8页。 我们的测试符合该表标题中规定的条件。

    在提供原理图之前、我必须检查 IP 问题。 我相信我们已经签订了 NDA -是否有办法让此次对话离线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tighe、  

    是的、 我会直接向您发送消息。  

    此致、  

    Yolanda