This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16EVM:同时传输和接收超声波

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TX75E16, TX75E16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485279/tx75e16evm-transmit-and-receive-ultrasound-simultaneously

零件号:TX75E16EVM
主题中讨论的其他器件:TX75E16

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我购买了 TX75E16评估模块(TX75E16EVM)。 实际上、我正在尝试设计一个使用单个超声波换能器同时发送和接收超声波的电路。 我可以用 TX75E16执行此操作吗? 我认为系统应该定期切换 TX/Rx。

如果我想使用 TX75E16EVM 测试基本操作(TX/Rx)、我是否全部提供+/-100V、+/-50V、+-5V? 我想知道我是否能测试仅提供+-5V 电压。

我想知道是否以及如何使用微控制器和 TX75E16在发送/接收之间周期性地切换一个换能器。

此致、

TICSC