This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:在任何具有8GHz 时钟的模式下都可以生成10GHz 至12GHz 的频率。

Guru**** 2614985 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485202/dds39rf10-is-it-possible-to-generate-frequency-from-10ghz-to-12ghz-in-any-mode-with-8ghz-clock

器件型号:DDS39RF10

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将在设计中使用 DDS39RF10、我们的设计具有8GHz 源、我们必须生成10GHz 到12GHz 的频率是否可以在任何模式下实现、如果您能为我们提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

    是的、请参阅数据表并购买用于评估 DDS 的 EVM。

    不同的输出模式会在不同的奈奎斯特区域中放置不同量的射频能量。

    此致、

    Rob