This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVMCVAL:ADC12DJ3200EVMCVAL

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVMCVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485022/adc12dj3200evmcval-adc12dj3200evmcval

器件型号:ADC12DJ3200EVMCVAL

工具与软件:

我们按照 SLAU833a.pdf 文档中的说明、对具有 Alpha Data FPGA 板的 ADC12DJ3200-sp 器件进行评估。 说明中有几件事不明确。 第12页显示"FPGA 固件使用无符号数据且 K 值为4。" GUI 显示 K 值为3、K-1值为3。 是否应该将 K 值更改为4? 为什么底层软件总是将 K-1值设置为等于 K 值?

在第24页的说明中、显示 Launch ILA Analyzer。 当我们执行该步骤时、会出现一条加密错误消息。 如果选择"继续"、则会出现其它加密错误消息。

请提供帮助。

ADC12DJ3200EVMCVAL 上安装的 FMC+ EEPROM  不符合 VITA 规格(64K 而不是2K)、无法进行编程。 该封装不支持安装正确的 EEPROM。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    以下是我的一些想法:

    1) 1) 您是否使用 ADC GUI 来配置器件?

    2)什么是密码错误?  请分享所有屏幕截图 、以便我们了解您遇到的问题。 这将使它更加清晰。

    3) 3)遗憾的是、EVM 并非设计为 VITA 标准、 我们在这里可以做的事情不多。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob。 感谢您的答复。 是的、我们使用 GUI 应用程序来配置器件。 我们正在关注 SLAU833a.pdf。 下面是启动 ILA Analyzer 应用程序时的错误屏幕截图。

    如果选择"继续"、将显示以下屏幕:

    此外、请说明 CSV 示例文件的格式。 即、第一个采样、第二个采样等在哪里 谢谢 Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为它正在离线处理。