This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:差分输入阻抗

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485054/ads1278-sp-differential-input-impedance

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

ADS1278-SP 的数据表给出了差分输入阻抗的典型值、但未指明固定调制器频率的可变性。 是否存在与此参数可变性相关的数据? 可以理解的是、运算放大器可以解决存在"不那么低"输出阻抗的"不那么高"输入阻抗的问题。 然而、运算放大器会引入其自身的误差、这在直流耦合应用中尤其如此。 如果能够可靠地预测或表征输入阻抗、也可以校准掉输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin

    ADS1278-SP 差分输入阻抗与调制器频率的倒数成正比。  数据表中的图65提供了以下公式:

    Zeff = 14k Ω*(6.75MHz / fmod)

    表4提供了调制器频率 fmod 和输入时钟频率 fclk 之间的关系。

    上述特定调制器频率的计算值为典型值。  由于工艺差异、可以存在与典型值相差+/-20%的范围。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    您是否认为+/-20%是与处理相关的相当固定的值? 温度和老化可能会导致哪些变化?

    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin

    温度变化可以在数据表的图39中找到。  请注意、输入阻抗近似表示为线性电阻、但也存在非线性 (输入电流与输入电压之间的关系不是直线、而是曲线)。  

    为了最大限度地降低输入非线性的影响、输入源的差分电阻应为100Ohm 或更低、才能满足 INL 的数据表规格。  保持低源阻抗也会减少任何增益误差。  因此、如果直流精度(增益、线性度、失调电压)很重要、我们不建议使用分压器等高输入阻抗来直接驱动 ADC 输入。

    我们没有任何特定于输入阻抗的长期漂移数据、但对10年期间的输入阻抗漂移的良好估算将约等于最大温漂。  例如、在高速模式下、您可以预计输入电阻在25°C 至125°C 的范围内变化了300 Ω。  您还可以预期、输入电阻在10年的运行期间变化约为300 Ω。  除了温漂变化之外、该偏移也会发生。

    此致、
    Keith