This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278V2EVM-PDK:使用 PHI 驱动我们的定制 ADS1278MPAPTEP ADC 电路

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485020/ads1278evm-pdk-ads1278v2evm-pdk-using-your-phi-to-drive-our-custom-ads1278mpaptep-adc-circuit

器件型号:ADS1278EVM-PDK

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们已将 ADS1278MPAPTEP ADC 设计到定制组装中、而且我们需要一种备用方式来控制它。  为实现此目标、我们希望将 ADS1278V2EVM-PDK 评估套件的 PHI 部分附加到我们的电路板上、以便控制我们电路板上的 ADS1278MPAPTEP ADC。

我们 L-D-A 在电路板上添加了 Samtec QSH-030-01-PDK、以连接到 ADS1278V2EVM-PDK PHI 部分上的 L-D-A。

我们希望得到 ADS1278V2EVM-PDK 评估套件中两个电路板的制造和装配图、其中显示 QSH 和 QTH 连接器位置、以便我们能够成功与您的 PHI 板配对。

您能否发送此邮件?

谢谢!

-DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我需要花几天时间来收集信息。  我应该在3月12日(星期三)下班前准备好。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    随附了两个电路板的相关光绘文件。

    e2e.ti.com/.../PHI_5F00_ADS1278EVM.zip

    此致、
    Keith