This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:带 SRB1和偏置电极的单通道信号电极

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485700/ads1299eegfe-pdk-single-channel-signal-electrode-with-srb1-and-bias-electrodes

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

大家好、我想通过连接到 J6接头 PIN36 (即 CH1 - AIN1P)的单个电极获取 EEG。 我要使用 SRB1、 在何处将信号偏置和 REF 电极连接到电路板?

其次、应该对 JP1、JP6、JP7和 JP8执行哪些操作-这些接头中哪些引脚必须短接。

这种情况下的寄存器配置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跳线 位置(短接引脚) 用途
    JP1 来实现该操作 无需外部时钟输入。
    JP2 1-2短接 AVDD =+2.5V (双极电源)。  
    JP3 来实现该操作 使用内部基准电压。  
    JP4 1-2短接 为电路板启用+5V 电源。  
    JP5 来实现该操作 确保 ADS1299不会被强制断电。  
    JP6 1-2短接 将 BIAS_ELEC 连接到1/2 Vs (VCM)以消除噪声。  
    JP7 1-2短接 将 REF_ELEC 连接到缓冲器输入。  
    JP8. 1-2短接 将 REF_ELEC 连接到 SRB1 (单端模式)。  
    JP17 来实现该操作 不修改偏置驱动电路。  
    JP18 2-3短接 使用来自 MMB0的外部时钟。  
    JP19 1-2短接 为板载振荡器供电。  
    JP20 2-3短接 AVSS =-2.5V (双极电源)。  
    JP21-24 根据数据表第6页进行配置 (无需更改)。  
    JP25 5-6短接 BIAS_ELEC 连接到 REF_ELEC 和 SRB1 (最好适用于单端模式)。  

    电极类型 应连接到哪个 VCC 在身体上的放置
    EEG 信号电极(活动电极) IN1P (J6引脚1或2) 前额(FP1或 FP2)
    参比电极(SRB1) J6引脚3 (SRB1) 耳垂/乳房(左耳)
    偏置电极(BIAS_ELEC) J6引脚5 (BIAS_ELEC)

    耳垂/乳房(右耳)

    我在 TI 软件中只能在我的信号通道上得到一条平坦的线。 你能告诉我,如果我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devbalaji、

    感谢您发帖。

    1. BIAS_ELEC 和 REF_ELEC 都可以连接到 JP25接头引脚(也需要 JP1[1-2])。 BIAS_ELEC 也可以直接连接至 JP1引脚2。
    2. 可以安排 JP7和 JP8使基准通过 U4缓冲器、或在其周围路由信号。 对于单通道应用、我认为现在可以绕过 U4。
    3. 如果您计划使用内部偏置放大器、则可以使 JP6保持开路。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 您是否在我当前的标头配置中看到任何问题? 我在 CH1上看到平线的原因可能是什么?