This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 数据检索问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482047/ads1292r-ads1292r-data-retrieval-issues

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

您好!

我正在使用此 ADC 进行心电图和呼吸测量,通道1-呼吸通道2-心电图,增益6,频率500kHz. 根据数据表数据格式为24位、先24位表示状态、然后是通道1和通道2表示数据绘图、我们进行左移、然后绘制图形、但即将出现的数据甚至不像 ECG、此处的 Ic 配置或数据绘图是否存在任何问题? 下面附上数据图像供参考。

e2e.ti.com/.../Screenshot-2025_2D00_03_2D00_04-130230.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anakshi:

    请原谅我们的拖延。 您是否仍需要有关此问题的帮助? 首先、我要确认您能够测量内部方波测试信号。 这将验证您的设置和通信是否按预期运行。

    此致、

    Ryan