This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无 ECG 数据

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482659/ads1298-no-ecg-data

器件型号:ADS1298

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 Contec MS400病人模拟器发送的 STM32 NUCLEO 767ZI 读取 ECG 数据。  

我可以通过收到正确的 ID 来确认我们使用的 ADS1298开发底板工作正常、我知道它以前在其他设置中工作过。 但是、在 SPI 事务开始时、我还可以看到 CONFIG1寄存器、其地址位于 ID 地址之后。 之前有人建议我忽略它、但我不知道它是否是我不读取 ECG 数据的原因的一部分

我正在尝试读取 ECG 数据、但 MISO 线路上没有来自 ADS1298的数据。 如有必要、我可以通过电子邮件发送代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bogdan:

    请原谅我们的拖延。 您是否仍需要有关此问题的帮助?

    首先要检查的是/DRDY 输出信号是否以配置的数据速率切换。 这将需要一个有效的主时钟输入、并且 START 引脚为高电平或将 START SPI 命令发送到器件。

    此致、

    Ryan