This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353Q1EVM-PDK:EVM 图形用户界面软件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486423/ads8353q1evm-pdk-evm-graphical-user-interface-software

器件型号:ADS8353Q1EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS8353-Q1

工具与软件:

您好!

我将使用的 EVM GUI 是 ADS8353Q1评估模块性能演示套件版本2023。  EVM 用户指南(SBAU327-2019年1月)介绍了 EVM GUI、说明了在双 SDO 和单 SDO 模式之间配置转换器 DE 接口模式的可选性。 但是、在2023年版本中、双路 SDO 模式是固定的。 是否可以获得可配置 DE 接口模式的软件版本? 我的应用使用单 SDO 模式。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、María

    我能够找到 EVM 用户指南中显示的 GUI 版本。 您应该可以从此处访问:  Setup_ADS8353-Q1_EVM.exe  

    请注意、这将安装名称稍有不同的应用程序(. "ADS8353-Q1 EVM" 而不是"ADS835x EVM")、因此请注意启动"-Q1"版本来进行 SDO 宽度控制。 遗憾的是、我不知道为什么在更新的 "ADS835x EVM"版本中删除了此功能。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 快速反馈。  我将尝试此版本。

    此致、

    M.A. Jalon