This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:TI204C-IP 和 DAC38J82EVM 链路建立失败- CGS 未完成

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487028/dac38j82evm-ti204c-ip-and-dac38j82evm-fails-link-establishment---cgs-not-completed

器件型号:DAC38J82EVM

工具与软件:

你好

我们 通过 FMC 连接使用 DAC38J82EVM 和 KintexUS+电路板 来创建 JESD204B 系统。 我们使用 TI 的 TI204C-IP。

 通过  DAC38J82EVM GUI 初始化 DAC 后、我们从 DAC 向 FPGA 发送 SYNC 置位。 假设 FPGA 在所有8个通道中发送所需的/K/、我们希望 DAC 根据规范的子类1操作取消 SYNC 置位。 但是、这种情况从未发生。  DAC38J82EVM GUI 也不会显示任何警报。 请参阅随附的 ILA 波形。

我们通过在 FPGA 中使用 ibert 内核来验证 SEDES、以生成各种随机测试图形、并在 DAC 端验证它们、并且运行正常。  

这可能是由 sysref 信号时序问题引起的吗? 作为 FPGA 的器件时钟、我们使用来自 EVM (LMK0482x)的 clock12、而作为 FPGA 的 sysref、我们使用来自 EVM (LMK0482x)的 clock1。 它们不是来自同一组时钟发生器芯片。 我们之所以必须这样做、是因为 FMC 连接器到 FPGA 引脚的接线存在限制。  

如果这不是由 sysref 问题导致的、则发生这种情况的唯一可能性可能是 TI204C-IP 不发送/K/序列。 什么原因可能导致这种情况? 我们已经 仔细检查了 IP 内核的配置和连接。

此外、我们是否有任何调试方法可以用来查看串行线的活动?  

谢谢

a.