This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235-Q1:未指示存储温度。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486984/sn65hvd235-q1-storage-temperature-is-not-indicated

器件型号:SN65HVD235-Q1

工具与软件:

数据表仅将贮存温度规定为 MAX 125℃。 请告诉我此器件的确切贮存温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    任何温度从- 65度到125度、谢谢。

    此致、

    Michael。