This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM 未显示函数发生器正弦波的正确正弦波输出

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486039/ads124s08evm-ads124s08evm-not-showing-proper-sine-wave-output-from-function-generator-sinewave

器件型号:ADS124S08EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08

工具与软件:

设置详细信息:

下面是我的设置详细信息:

  1. 函数发生器配置:

    • 信号类型: 正弦波
    • 频率: 1kHz
    • 振幅: 1.10 Vpp (峰峰值)
    • 直流失调电压: 1V
  2. ADS124S08EVM 配置:

    • MUXP (正输入): AIN0
    • MUXN (负输入): AINCOM  
    • PGA (可编程增益放大器):  使用旁路时的增益为1
    • 基准电压(VREF): 2.5V
    • 数据速率: 2000SPS
    • 时钟频率: 4.096 MHz
  3. 预期输出与观察输出:

    • 预期: 干净的正弦波 1.10 Vpp 居中 1V DC .
    • 观察到: 波形失真、与输入正弦波不同(随附图像)。

我附上了我的电流输出图像供参考。 非常感谢提供有关解决此问题的任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Shirsat:

    回想一下采样定理、 采样率需要相当于测量输入频率的两倍以上、否则会出现混叠。 由于您在测量1kHz 的输入和2kSPS 的数据速率、因此您非常适合于这个限值。 您将无法使用这些设置重新创建正弦波。 您要么需要显著降低输入频率、要么增加采样频率

    此外、  使用2kSPS 的低延迟滤波器时、ADS124S08数字滤波器的带宽为718Hz (sinc3滤波器带宽甚至会更低)。 因此、不建议使用此滤波器测量1kHz 信号

    您是否只是在尝试测量这一个输入信号(1Vpp、1kHz)? 您是否需要测量信号? 请告诉我们您希望借助此 ADC 实现什么目标、或许我们可以提供更好的交流信号测量替代方案

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Bryan Lizon、

    谢谢你的指导,现在我得到了输出10Hz(在500Hz 的延迟滤波器,它产生噪音/削波正弦波), 0.55 Vpp
    此外、我不仅要寻找 1Vpp、1 kHz、还需要检查它是否正常工作。
    再次感谢!
    这里是我的输出