This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:生成 PWM 波形

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486536/dac61408-generate-pwm-wave

器件型号:DAC61408

工具与软件:

我能否使用该器件生成1KHz PWM、5V 电压?

这意味着我将每500us 刷新一次输出。

->在时间= 0时、 设置输出= 0v

->在时间= 500us 时、设置输出= 5V

->在时间= 1ms 时、设置输出= 0v

->在时间= 1.5ms 时设置输出= 5V

………………

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    当然、它是可行的、您可以轻松地生成具有给定时序的1KHz PWM。

    谢谢!
    Sanjay