This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:关于使用具有单端输入的 AD 转换时的 AINM 引脚处理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1465635/adc3562-regarding-ainm-pin-processing-when-using-ad-conversion-with-single-ended-input

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件: THS4541

工具与软件:

你(们)好  我叫 ODA。

我想将单端模拟信号输入到 AINP。

是否应该将 AINM 直接连接到 GND?

还是应该使用差分滤波器并通过10 Ω 将其连接到 GND?

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    对于 AINM 输入、您需要提供0.95V 的共模电压和一个0.1uF 的电容器接地。

    不要将该引脚直接接地。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我只附上了电路图的 AINM 部分。

    这是正确的思考方式吗?

    另外一个问题是、假设该连接正确、测量范围是否为0V-1.6V (VREF=1.6V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    我会做这件事。 请参阅随附的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您展示电路。

    不过、我还想测量不会随时间变化的直流信号。

    如果我要测量直流和交流信号、是否可以移除1uF 电容器以使其成为0Ω、还可以移除 AINM 的10Ω 附近的0.1uF 电容器以使其成为0Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请移除1uF 电容器。 或者、请使用 FDA 解决方案连接到 ADC、从单端到差分、再到信号完全直流耦合。

    这是更好的选择。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。

    我使用 FDA 作为数据表第31页的参考。

    在数据表第8页、"输入满量程"列为3.2V、但在数据表第31页的电路中、ADC3562 Vcm (=0.95V)连接到 FDA、因此 FDA 可以输出平衡信号的量程似乎略低于1.9V。

    在共享 VCM 时、认为差分满量程高达最大1.9V 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    ADC 满量程为3.2Vpp 差分。

    每个输入将为每个 P/N 输入1.6Vpp。 1.6V 偏置在0.95V 直流共模电压或+/-800mVpk 附近。

    希望这对您有所帮助。

    我将使用这样配置的 FDA。 请参见下文。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。

    当在 PD 端子上执行电源关断时、是否认为输出端未生成共模电压(例如、VCM 默认值 VSS/2)而输出变为悬空线、这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定、将此问题转发给 HSAmps。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、感谢您的帮助。

    我希望尽快作出答复。

    在 PSpice for TI 中、即使 PD 设置为 L、也会生成共模输出电压(=VSS/2)。我正在设计的系统经过配置、因此 FDA 电源启动时间早于 ADC3562电源、即使在 ADC3562 = L 时输出端也会产生电压、则电压将施加到 PD 的输入端、而 ADC3562未通电。 数据表指出、设置 PD Spice=L 会关闭器件并将其置于无信号电流状态、因此当= L 时输出共模电压没有意义、我想认为 PD 模型不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法对 PSpice 模型进行评论。 希望放大器组可以在这里发表意见。

    基本上、您遇到了冷稀疏问题、即当 ADC 未通电时、您将在 ADC 引脚上施加电压。

    您是否需要对放大器和 ADC 进行直流耦合。 如果确实不需要对直流值进行采样、则可以在两个器件之间串联一个直流阻断电容器、这将 消除问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在断电期间、放大器将变为高阻抗。 如果输入端存在信号、则在信号通过放大器周围的反馈网络馈送时、您可能仍会在输出端看到部分信号。 不过、馈通的信号量应该相当小。 我在 SPICE 模型上进行了检查、但它仅显示了少量馈通。 您能检查您正在使用的 SPICE 模型文件的文本、并告诉我它显示的是什么版本吗? 最新版本是2.0版。  

    谢谢!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       感谢您发送编修。

    我附加了一个图像。 型号显示为2.0。 正如您在图中看到的、即使 PD 设置为 L、也会向输出线路输出2.5V。 在您的环境中、这是否意味着2.5V 不进行输出且处于高阻抗状态?  

    我想我实际上应该看看​​评估板上的实际测量值、但我手头没有评估板、因此我想听听官方意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    我对 ADC3562的 DCLKINP/M 有一个问题

    这是 LVDS 接收终端。 它是否具有内置100 Ω 电阻器?

    将100 Ω 连接到接收端似乎很常见、但我在数据表的示例电路或评估板电路中找不到任何100 Ω 电阻器。

    我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC3562 DCLKINP/N 引脚端接100 Ω、需要直流耦合到您使用的 LVDS 发送器/缓冲器 IC。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!    

    我有关于 ADC3562的驱动器 THS4541的问题。

    如果器件反复进入正常负反馈失效的不平衡电路状态、THS4541是否会缩短器件的寿命?

    我附加了一个电路图。 两个运算放大器通过公共启用/禁用线路连接。 从 L (禁用)更改为 H (启用)时、THS4541响应速度更快、并且首先启用。 此时、U6的输出为高阻抗、因此正常的负反馈不起作用、会产生与理论不同的不平衡输出。 时间约为500ns。 我担心多次重复500ns 肯定会缩短 THS4541的使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只要放大器不会过热或在这种情况下消耗过多电流、你就可以应对这种情况。 如果您希望确保它们同时启动、一个简单的解决方法是在 THS4541的 PD 引脚上安装一个简单的 RC 滤波器。 您可以调整滤波器、以便使能信号变慢、并且 THS4541在运算放大器之后启动。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    另外要注意的是、当您在此主题中介绍 THS4541时、您附加了以下工具。 是否已公开提供? 它看起来非常有用、因此如果可以公开获取、请告诉我在哪里可以找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处从 TI.com 下载该工具。

    www.ti.com/.../DIFFAMPGAINCALC

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有关于 ADC3562的问题。 具体取决于数据表第72页的"9.2初始化设置"。 我想这个 CLK 是指采样时钟 CLKP/M 查看图9-6可以看到、在输入高脉冲复位信号之前已经在为 CLK 供电。 是否必须在复位高电平脉冲的上升沿提供时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    这指的是 SPI 接口的 SCLK。 我同意、这会让人困惑。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我说得太快了。 第72页的 CLK 时序图是指采样时钟 P/M

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    那么是否需要根据第72页的时序图在复位的上升沿之前提供时钟呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    是的、正确、请遵循时序图要求。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对数据表 P55上的寄存器0x09的位0至3有疑问。

    查看 Reset 值、可以看到 DA 缓冲器断电(=1)、DB 缓冲器启用(=0)。 不过、查看数据表 P4的引脚功能说明、可以发现 DB1默认处于断电状态。

    ​​数据表 P55上寄存器0x09中的 DA 和 DB 复位值是否正确?

    此致、

    官方发展援助