This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:采样速率不足

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485399/ads1292r-insufficient-sampling-rate

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

工具与软件:

TI 工程师、您好! 我仅使用了一个 ADS1292R 来测试一个 ECG 通道和一个呼吸通道。  我对 ADS1292R 的采样率有疑问。 将采样率设为500Hz 时、实际采样数据和记录的数据不会太多、波动较大。 这种情况的原因是什么?

我的一些输出日志如下:

ECG 采样率:206.0Hz
ECG 采样率:160.199Hz
ECG 采样率:247.75224Hz
ECG 采样率:139.58125Hz
ECG 采样率:130.86913Hz
ECG 采样率:108.0Hz
ECG 采样率:330.7241Hz
ECG 采样率:437.68692Hz
ECG 采样率:407.59238 Hz
ECG 采样率:49.0Hz
ECG 采样率:448.0Hz
ECG 采样率:436.255Hz
ECG 采样率:393.76218Hz
ECG 采样率:451.0Hz
ECG 采样率:382.0Hz
ECG 采样率:466.53345 Hz
ECG 采样率:429.5704Hz
ECG 采样率:417.0Hz
ECG 采样率:462.53745Hz



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinging、

    感谢您发帖。

    "ECG 采样率"的依据是什么? 如果探测/DRDY 输出信号、则应该会看到下降沿之间的周期与数据速率一致(假设处于连续转换模式)。 /DRDY 在第一个 SCLK 下降沿被清除为高电平、因此连续上升沿之间的时间将取决于主机控制器读取数据的时间。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的寄存器设置如下:
    ADS1292_REG_CONFIG10x02
    ADS1292_REG_CONFIG20b10100000
    ADS1292_REG_LOFF0b00010000
    ADS1292_REG_CH1SET0b01000000
    ADS1292_REG_CH2SET0b01100000
    ADS1292_REG_RLDSENS0b00101100
    ADS1292_REG_LOFFSENS0x00
    ADS1292_REG_RESP10b11110010
    ADS1292_REG_RESP20b00000011
    在连续转换模式下、计算出连续1秒发送至 PC 的采样数据。 结果表明、它有一段时间没有稳定地达到500Hz、是否有其他方法可以检查采样率是否满足要求? 我是否只能检测/DRDY 输出信号以查看下降沿之间的周期是否与数据速率相匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首先我要查看 ADS1292器件本身。 您还可以探测 SPI 信号并确认每个事务在一个数据速率周期内开始和结束。 这意味着/CS 应在/DRDY 下降沿之后变为低电平、并且所有72位(STATUS + CH1 + CH2)应在下一个/DRDY 中断之前读取。

    此致、

    Ryan