This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:从0至2.5VDC 转换为0至60mV

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571, OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484341/dac8571-convert-0-to-2-5-vdc-to-0-to-60-mv

器件型号:DAC8571
主题中讨论的其他器件: OP07

工具与软件:

您好!

制造 MV 电源发生器。 我想将 DAC8571输出转换为 mV。 任何电路设计思想都将有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、  

    DAC 根据输入代码将基准电压分压。 DAC8571是16位 DAC、因此假设您使用的基准电压为2.5V、输出步长为38uV。  

    您需要什么输出范围、您实际上需要什么分辨率以及您可以使用什么基准?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了便于参考、我使用了 lm336、但在本例中、我的原理图已经过修改。 上面是我的 MV 生成原理图。 38UV 对于我的应用来说就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、  

    您的电路的第一级是分压器。 在较低的 DAC 代码处、您将 对 已经很小的信号进行分频、然后将此馈送到 运算放大器输入。  您需要确保所用运算放大器的失调电压小于预期使用的最小输入信号。  

    否则、此电路正常。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我已经从输出级中移除了这个晶体管、现在我获得了很好的结果...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、  

    听起来不错。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用过 TI 的 OP07。 TI 是否有任何其他更好的运算放大器适用于此类应用、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、  

    如果 OP07现在适合您,那么我相信这将是足够的。 我唯一关心的是失调电压、该器件具有外部失调电压校准功能。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何有关失调电压校准的文档或原理图都对我很有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、  

    数据表的第8.1节对此进行了简要介绍: OP07x 精密运算放大器数据表(修订版 H)

    和数据表指向: 使运算放大器的输入失调电压归零

    此致!

    Katlynne Jones