This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:介绍了 DAC39RF10EVM 的时钟和 DAC 输出频率限制。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487410/dac39rf10evm-explain-the-clock-and-dac-output-frequency-limitations-of-dac39rf10evm

器件型号:DAC39RF10EVM

工具与软件:

问题1:
我们使用的是 DAC39RF10EVM、数据表中提到、单通道模式下的最大输入数据速率为20.48GSPS。 但在 DAC39RF10EVM GUI 中、我们无法将时钟频率设置为高于12GHz。 请告知我们限制最高时钟频率的是哪一项。 如果可以将时钟从外部馈送到12GHz 以上、请说明使用14GHz 时钟频率从7.75GHz 扫描到12.5GHz 的过程。

问题2:
我们正在使用 DAC39RF10EVM、我们的要求是使用6.5GHz 外部时钟生成7.75GHz 至12.5GHz 的 DAC 输出频率。 从数据表中我们注意到、在 DES2XH 模式下、Fout/Fclk 与输出功率间的关系图显示了第三奈奎斯特区域中的功率级别。 但在 DAC39RF10EVM GUI 中、我们无法将 DAC 输出频率设置为时钟频率以上。  请告知我们符合我们要求的程序。