This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:REFP 和 REFN

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486273/ads1119-refp-and-refn

器件型号:ADS1119

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的设计中没有差分基准(REFP 和 REFN)。

模拟输入(AIN0和 AIN1)的范围为0V 至3V。  AIN0和 AIN1上是否需要使用电阻分压器?  

请查看下面的原理图。

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    原理图看起来不错。  

    我不太确定你在问什么。 如果模拟输入引脚上的电压在0V 至3V 范围内、即在3.3VREF 范围内、为什么您需要在 AIN0和 AIN1上使用电阻分压器? 您的电压是否高于3V? 也许我是误会你的问题。  

    BR

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我的案例 AIN 仅为0至3V。

    突出显示的陈述令人困惑。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya J:

    现在安吉尔已经不在办公室了,我可以帮你解决这个问题

    您在此处所指的声明仅适用于测量 ADC 的电源电压(AVDD)。 在这种情况下、您需要使用2.048V 内部基准、因此输入信号必须小于2.048V。 您可以使用电阻分压器来完成此操作

    如果您只想使用 VREF = 3.3V 来测量0-3V 信号、则无需电阻分压器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。