This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:1V8 DVDD 与1V8 AVDD

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486428/ads9218-1v8-dvdd-vs-1v8-avdd

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件:ADS9219EVMADS9219

工具与软件:

你好。

我在查看 ADS921x 数据表(版本 SBASA74B - 2024年5月)时、我对描述 ADC 是否需要与数字1v8电源轨分离的模拟1v8电源轨感到困惑。

第1页的器件方框图仅列出了1v8数字电压轨和5V 模拟电压轨:

接下来、电源建议部分(图8-10)提到单独的 AVDD_1V8电源轨、对于一个1v8电源轨、说明引脚13/14的引脚分组、对于另一个1v8电源轨、说明引脚35、36和37、但不提及哪个是数字电源轨、哪个是模拟电源轨:

 

最后、我查看了 ADS9219EVM 原理图、其中显示 ADS9219的原理图符号具有不同的数字和模拟1v8电源轨、但它们由电路板上的同一1v8电源轨供电。 我注意到、这些分组也与数据表电源建议部分图8-10中提到的分组不同、因为这些分组分别为一个电源轨的引脚13和37以及另一个电源轨的引脚14、35和36。

我的问题是:

  1. ADS921x 系列是否具有适用于1v8模拟和1v8数字的不同电源轨?
  2. 如果是、器件上的哪些引脚用于1v8模拟电压轨、以及哪些引脚用于1v8数字电压轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!

    是的、ADS92xx 系列器件在内部具有2个1.8V 电源轨、一个用于模拟、另一个用于数字。 然而、不必区分它们、它们可以由同一电源供电、并且器件具有1接地。  

    在发布该系列器件的初始阶段、您可以在 ADS9219EVM 原理图中看到所做的区分、以及在数据表的一些修订期间意外留下的一些残留物。 即使这样,它仍然是预期的,并建议他们由同一个电源供应(可选择不同的源)。 如果仍需要不同的电源、请遵循 ADS9219EVM 引脚排列。

    随着器件发布的进展、我们发现将这两个电源轨组合为"VDD_1V8"是一个更好的选择、我们致力于确保全面反映这一点、避免进一步混淆。 对它造成的任何混淆深表歉意。  

    此致、  

    Yolanda