This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:LED_P 和 LED_N 之间没有电压

Guru**** 2613405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485491/afe4490-no-voltage-across-led_p-and-led_n

器件型号:AFE4490

工具与软件:

您好!


在以下电路上、跨电压:

LED DRV 和 TX_SUP 电压为5V

RX ANA 和 RX DIG 电压为3V。

我们的 MCU 在3.3V 下运行、我们观察到 IN_P 与 GND 之间的电压为0.89V、而 IN_N 与 GND 之间的电压为0.89V

但是、 TX_P 与 GND 之间没有电压、TN_N 与 GND 之间没有电压、我们的 LED 未开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    您能否共享 AFE 4490的编程寄存器设置?

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton Schubel:

    AM Rajkumar、Syed 团队合作伙伴、PFA、 获取//afe44xx 寄存器定义

    #define CONTROL0 0x00

    #define LED2STC 0x01

    #define LED2ENDC 0x02

    #define LED2LEDSTC 0x03

    #define LED2LEDENDC 0x04

    #define ALED2STC 0x05

    #define ALED2ENDC 0x06

    #define LED1STC 0x07

    #define LED1ENDC 0x08

    #define LED1LEDSTC 0x09

    #define LED1LEDENDC 0x0a

    #define ALED1STC 0x0B

    #define ALED1ENDC 0x0c

    #define LED2CONVST 0x0d

    #define LED2CONVEND 0x0E

    #define ALED2CONVST 0x0F

    #define ALED2CONVEND 0x10

    #define LED1CONVST 0x11

    #define LED1CONVEND 0x12

    #define ALED1CONVST 0x13

    #define ALED1CONVEND 0x14

    #define ADCRSTCNT0 0x15

    #define ADCRSTENDCT0 0x16

    #define ADCRSTCNT1 0x17

    #define ADCRSTENDCT1 0x18

    #define ADCRSTCNT2 0x19

    #define ADCRSTENDCT2 0x1a

    #define ADCRSTCNT3 0x1b

    #define ADCRSTENDCT3 0x1c

    #define PRPCOUNT 0x1d

    #define CONTROL1 0x1E

    #define SPARE1 0x1f

    #define TIAGAIN 0x20

    #define TIA_AMB_GAIN 0x21

    #define LEDCNTRL 0x22

    #define CONTROL2 0x23

    #define SPARE2 0x24

    #define SPARE3 0x25

    #define SPARE4 0x26

    #define SPARE4 0x26

    #define RESERVED1 0x27

    #define RESERVED2 0x28

    #define ALARM 0x29

    #define LED2VAL 0x2a

    #define ALED2VAL 0x2b

    #define LED1VAL 0x2C

    #define ALED1VAL 0x2D

    #define LED2ABSVAL 0x2e

    #define LED1ABSVAL 0x2F

    #define DIAG 0x30

    第60章:我是你的

    更多详细信息、请参阅所附的.c/.h 文件链接。  

    https://drive.google.com/drive/folders/1lAC4pZz45d-r9Hjq6wUu-BrR1UGDUW7x

    谢谢  

    此致  

    Rajkumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我正在查看您的寄存器设置、等待一些测试工具;我会尽快回复您。

    此致!

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    当然、我们将等待您的输入。

    谢谢  

    此致  

    Rajkumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    以下是有关硬件的其他信息:

    LED DRV 和 TX_SUP 电压为5V

    RX ANA 和 RX DIG 电压为3V。

    MCU 电压为3.3V

    在 BG 两端测量电压时、电压为0.95V  

    TX Ref 两端的电压为0.67V




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed 和 Rajkumar:

    感谢您的耐心。 您是否能够直接读取寄存器值?

    此致、

    Payton