This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:技术问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485568/ads124s06-technical-question

Thread 中讨论的其他器件:ADS124S06

您好!

我在调试 SPI 通信时当前遇到一些问题:

我们使用的是 ADS124S06芯片。 当通过 SPI 读取芯片 ID (地址0x00)时、结果为0x00、但预期值应为0x01。

2.我已经验证了微控制器和芯片之间 SPI 接口和其他引脚的硬件原理图连接、都是正确的。

3.在线研究解决方案的时候,我发现有一些文献提到基准电压管脚不能悬空。 在我们的硬件设计中、基准引脚当前为未连接状态。 这会是问题吗?

4.我使用逻辑分析仪捕获 SPI 通信波形。 从微控制器发送到 ADS124S06的数据似乎正常、但 ADS124S06的输出波形显示了高频噪声。 这是否正常? 附加了示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您能否为我们提供您的系统原理图?

    还请提供您正在使用的寄存器设置

    谢谢

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、ć

    当前使用的是 IC 默认寄存器、无法读取 IC 数据。 下图是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我猜是您会看到某种 SCLK 耦合到您的 DOUT 信号中。 这就是为什么您基本上每次 SCLK 从低电平转换为高电平时都会在 DOUT 上看到尖峰的原因

    您能否使用示波器而不是逻辑分析仪来查看此结果、以便您能够看到真正的瞬态行为?

    -Bryan