This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:AVDD/PVDD 的压摆率或电压纹波要求

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-ADS7128, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488424/ads7138-q1-slew-rate-or-voltage-ripple-requirement-for-avdd-pvdd

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7128、BP-ADS7128

工具与软件:

各位专家、您好!

 AVDD/PVDD 对压摆率或电压纹波有任何要求吗? (例如、压摆率<5V/us、纹波< 20mV 或类似)

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨足立山、

    AVDD/DVDD 压摆率没有具体要求。  

    由于 AVDD 也用作 ADC 的基准电压、因此建议使用线性稳压器而不是开关稳压器。 LDO 或精密电压基准最为理想。 我建议使用与 TPS78001性能相当或更好的器件、TPS78001是 BP-ADS7128中使用的 LDO、以及用于 ADS7128的 EVM。

    此致、
    Joel