This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的:信号问题

Guru**** 2613415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487487/ads1299-ads1299-problem-with-input-signal-of-ads1299

器件型号:ADS1299

工具与软件:

TI 工程师

您好!

我以下图所示的方式连接了电路。 SRB1的外部连接到参考电极、N 端子悬空。 我在其中一个通道输入信号、而其他七个通道不接收任何信号。 但是、其他七个通道也会接收此信号。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao:

    感谢您发帖。

    我们需要有关测试设置和信号源的更多信息。 我将离线联系您、以便您分享更多详细信息。

    此致、

    Ryan